This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16232:多路复用器双向性问题

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/684866/sn74cbt16232-mux-bi-directionality-issue

器件型号:SN74CBT16232

您好!

我想使用 SN74CBT16232DGGR 多路复用器从两个输入中选择一个输出。 在查看数据表时、可以使用"a=b1"和"a=b2"操作。

  • 这是否意味着"A 将是 B1的值"、"A 将是 B2的值"? 我从这个逻辑运行中了解到、这个多路复用器不是双向的(即 B1不能是 A 的值、等等)。 或"A=B1"表示"短接 A 和 B1"(如果仔细查看器件原理图、您可能会看到 MOSFET、这意味着我可以将其用作"短路"、这使该器件成为双向器件。) ?

P.S:虽然我说"短路"、但我并不是指电气短路、而是指 A 和 B 引脚之间的双向行为、因为 MUX 是逻辑操作器件。

谢谢。

Onur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onur、

    所有 TI 无源 FET 开关都是双向的。  当 FET 的栅极被偏置以导通时、无源 FET 开关创建从漏极到源极的低阻抗路径。  当栅极被偏置以关闭 FET 时、它将在 FET 的漏极和源极之间创建一条高阻抗路径。  对于 SN74CBT16232  、FET 的漏极为 A、源极为 B、而 FET 的栅极不能由引脚直接访问且位于 IC 内部。  

    根据下面的真值表、您可以看到 、打开和关闭连接 A 至 B 的内部 FET 有4种不同的组合  

    1) 1)没有从 A 到 B1或 B2的低阻抗路径

    2) 2)从 A 到 B1和 B2的低阻抗路径

    3) 3) A 至 B1的低阻抗路径和 A 至 B2的高阻抗路径

    4) 4) A 至 B2的低阻抗路径和 A 至 B1的高阻抗路径

    谢谢、

    Adam

    可以将 A 连接到 B1,将 A 连接到 B2, 将 A 连接到 B1和 B2,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您解释并 准确解决了我的问题。 提前感谢您。

    很好的地方

    Onur。