This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:I2S 多路复用器/开关

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, SN74CB3Q3257, TS3A5018, TS3A44159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/684536/sn74cb3q3257-i2s-multiplexer-switch

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204TS3A5018TS3A44159

您好!

我正在尝试在 TLV320AIC3204编解码器和其他器件之间共享 I2S 接口、我在另一篇文章中看到 、SN74CB3Q3257开关可用于开关 I2S 信号、该部件是否可用于在编解码器和其他器件之间切换 I2S 信号? 我的电压电平为3.3V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    I2S 信号是低速信号,通常您只需要带宽大于15MHz 的设备,因此几乎任何信号开关都可以工作。  

    I2S 信号也是4个数据通道、因此您需要一个4通道开关。

    由于您要将两个器件连接到一个端口、因此您需要2:1配置。

    您还提到了您的电压电平为3.3V  

    使用上面关于 I2S 的4条陈述、您可以在 TI.com 开关搜索工具上筛选 TI 产品系列。  

    所有这些开关都可以为您工作、但我喜欢 TS3A5018、因为它是最小的封装、并且在电压电源范围方面具有灵活性、以防您将来转到1.8V 节点。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的深入了解、本部分还值得了解一下:

    TS3A44159

    该器件的导通 RDS 要低得多、带宽为35MHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Willam、

    根据上述说明、您有什么理由怀疑 TS3A44159不适用于 I2S 开关? 什么会让您有信心更好地向前推进、以便我知道如何在论坛上更好地为您服务?

    谢谢、
    Adam