Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS5MP646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5MP646 主题中讨论的其他器件: TS3DV642
大家好、
我们的客户对 TS5MP646和 TS3DV642器件感兴趣。 根据客户的意见,客户似乎需要认证以下规格。 因此、客户询问我们这些设备是否能够通过。
IEC Pub950
IEC60950 (5-3-2)
IEC60060
我不熟悉这些规格,但我认为 IEC 60950是电源标准,也是系统级标准。
我们是否可以获得专家的建议/意见,而不需要客户的询问?
此致、
宫崎