This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3305:SN74CB3Q3305的通道数更高

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3305, SN74CB3Q16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/683197/sn74cb3q3305-higher-channel-count-of-sn74cb3q3305

器件型号:SN74CB3Q3305
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q16245

大家好、

与客户合作、查找与 SN74CB3Q3305类似的更高通道数。

 现在、SN74CB3Q16245似乎符合他们的要求、但它是一款16通道器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    我们没有任何12通道1:1开关。 您需要选择10通道或16通道。 我认为您目前拥有适合12通道应用的最佳器件。 您可能需要考虑使用采用 BGA 封装的2个 TS2DDR2811 8通道1:1开关作为替代方案。

    谢谢、
    Adam