This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:只需确保能够传递模拟 VGA 信号

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/681539/ts3dv642-just-want-to-be-sure-that-it-is-possible-to-pass-analog-vga-signals

器件型号:TS3DV642

我有一个应用、我想在 DVI 和模拟 VGA 信号之间切换。  

它出现在产品网页和数据表中、可以传递 VGA 信号。 实际 VGA 是模拟的、范围可能为0至2V、具体取决于终端。 同步信号可以高达0-5V。 同样、从数据表中可以看出、这不应该成为问题、因为 Vinmax 为5.5V、这不是由电源电压 AFANIT 控制的。 (我会使用3.3V)

我只想确保我正在正确阅读数据表、这确实是正确的。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vrover、

    我相信您正在正确解读数据表。