This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851:22V 输入多路复用器电压容差放大器;CMOS 逻辑多路复用器输出

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/679374/sn74hc4851-22v-input-mux-voltage-tolerance-cmos-logic-mux-output

器件型号:SN74HC4851
主题中讨论的其他器件: TMUX1072

我的汽车客户要求多路复用器具有以下特性:

通道数- 8:1/16:1
2.可用于多路复用器的 VCC/逻辑电源: 5 (+/-0.5) V
提供 MCU 逻辑:CMOS
4、所有通道都应具有内部钳位二极管保护、因为所有通道在正常工作期间都必须处理0至22V 范围内高于 Vcc (5V)的电压。  客户可以提供一个47k 串联电阻来限制流经内部钳位二极管的电流。
5.注入已禁用通道的钳位电流不应影响 IC 的功能/性能。
6、使能通道的输入电压也将大于5V Vcc (0至22V)。

您能否确认 SN74HC4851 (具有注入电流影响控制功能)是否适合此处或建议使用合适的多路复用器?

根据 SN74HC4851数据表、第3页的 ABS 最大输入电压范围 VI 注释1显示"如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出电压额定值。" -这是否意味着它可以接受22V 电压。

您认为实施此规范有什么挑战吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    我们没有满足您要求的多路复用器。  

    我们有一款具有过压保护功能的新产品 TMUX1072、但它是一款2通道2:1。

    是什么导致 需要承受22V 电压?  哪些信号正常通过8:1多路复用器?  

    根据 SN74HC4851 数据表、第3页的 ABS 最大输入电压范围 VI 注释1显示"如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出电压额定值。" -这是否意味着它可以接受22V 电压。

    不、这并不意味着它可以接受22V 电压。  请阅读注释2、其中说明该电压不能超过5.5V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。

    我们从这样的数据表中了解到、有关5.5V 到多路复用器输入的输入电压限制的注释2仅在我们不限制流经内部二极管的电流时适用、即、如果我们在没有任何电阻的情况下直接将22V 电源连接到多路复用器输入端。 但是、如果我们通过串联电阻限制与输入之间的最大电流、ICLAMP 额定值将取代 VI 额定值。
    我们计划在22V 电源和 MUX 输入之间保持47k 电阻。 这会产生0.3mA (22-5.5/47000)的钳位电流、远低于20mA 的内部二极管电流限制。

    我们需要确认以下几点

    *在正常运行期间、所有通道都必须在0至22V 范围内处理大于 Vcc (5V)的电压、并具有上述钳位保护。
    *注入禁用通道的此钳位电流不应影响 IC 功能/性能、如下所示

      多路复用器输入 预期多路复用器输出
    47k 电阻器之前 激活条件 未激活条件  
    高电平有效输入 4.7 ~ 19V 4.2 ~ 5.3V 小于0.8V
    低电平有效输入 5.3 ~ 21.4V 小于0.8V 4.2 ~ 5.3V


    *在正常运行情况下、启用的通道也将具有大于5V Vcc (0至22V)的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    IC 有许多不同的故障机制、ABS 最大值表用于描述避免这些随时间发生的严重或可靠性故障(包括电流和电压)的条件。   根据绝对最大值表、 如数据表中所述、信号路径上的电压超过5.5V 会存在严重故障或可靠性问题。

    从我们的电流开关产品系列中可以找到的最接近的器件是全新的 TMUX1072器件。

    谢谢、

    Adam