This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3125:Tj 的最大值

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/678684/sn74cb3t3125-the-maximum-value-of-tj

器件型号:SN74CB3T3125

你好。

请告诉我 SN74CB3T3125PWR 的 Tj (结温)最大值。

是125℃还是150℃?

即使是"绝对最大额定值"或"建议运行条件"也是可以的。

目的是计算允许的功率耗散。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIE-K、

    低功耗信号开关、并且不会使芯片加热超过环境温度~10deg C。   

    请参阅此帖子、了解如何计算最高结温。  

    SN74CB3T3215器件的最高存储温度为150摄氏度、因此我们可以知道、即使器件无法达到建议规格内的工作温度、结温也能承受该温度。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、
    感谢你的答复。

    下面的计算是否正确?

    大约524mW =(3.6V)*(20uA)+ 4*[(128mA)^2 *(8 Ω)]
    Tjmax =(85°C)+(524mW)*(113°C/W)
    Tjmax = 144.2°C

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIE-K

    您已经准确地计算了 PW 封装的值。

    Adam