This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:每个输入电平在 NO 或 NC 和 COM 条件之间的功能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166, TS5A3167, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/678270/ts5a3166-function-of-between-no-or-nc-and-com-condition-by-each-input-level

器件型号:TS5A3166
主题中讨论的其他器件:TS5A23166TS5A3167

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

我想知道每个器件型号的功能如下:TS5A3166、TS5A3167和 TS5A23166。

在输入端是开路的;在 NO 或 NC 和 COM 之间是开路或闭合的

输入端是低电平输入; 在 NO 或 NC 和 COM 之间开路或闭合

输入端是高电平输入; NO 或 NC 与 COM 之间开路或闭合

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户5193237、  

    根据数字逻辑引脚的状态、开关的信号路径将处于低阻抗状态或高阻抗状态。  您可以在数据表的功能表中找到信号路径是高阻抗还是低阻抗的信息。  例如、TS5A3166的功能表位于第16页。

    上表描述了 NO 和 COM 引脚之间 FET 的功能。  

    如果数字逻辑引脚悬空、则无法保证信号路径的状态、因为没有内部上拉或下拉电阻器。  在实验室中、它通常保持在它之前的最后一个状态、但无法确定。  

    当数字控制信号为逻辑低电平时、FET 关闭并将信号路径置于高阻态  

    当数字控制信号为逻辑低电平时、FET 导通、并在 NO 和 COM 之间创建一条低阻抗路径。  

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam San

    我叫 Toru Miyawaki。
    我是 TM Solutions Co.、Ltd.的 CEO 和 TM 解决方案可以打造物联网解决方案。

    感谢您的快速回答、尽管这是我的廉价问题...
    我们可以根据您的信息进行一些设计。

    BR
    MIT