This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:IN 和输出阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/677672/ts5a22362-in-and-output-impedance

器件型号:TS5A22362

你(们)好

这些开关的输入和输出阻抗是多少?

我似乎找不到他们。  

此致

干燥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干燥、

    请阅读 论坛中的开关常见问题解答和本应用手册、了解这些是无源 FET 开关。  具体来说、TS5A22362是一款双侧开关或传输门 FET 开关。  开关的阻抗将是数据表中指定的开关的导通状态电阻和导通状态电容。

    您对输入阻抗有何顾虑?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在手机等电池供电型应用中、模拟开关广泛用于开关音频信号。 在任何情况下、开关都直接由电池供电、但它接收来自较低电压处理器 GPIO 的控制信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用开关将导管信号传递到 ECG 记录设备、该设备需要匹配阻抗以防止信号丢失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    干燥、

    开关的阻抗将是内部 FET 的串联电阻和并联电容。 FET 不是线性的、会根据频率和输入电压而略有变化。 该器件具有非常低的串联电阻、小于1欧姆、并且器件上不会出现太大的电压损耗。

    我不确定您要捕获的导管信号中的频率内容、但该器件只会传递小于17MHz 的信号的频率内容。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    感谢您提供的信息!
    频率将<1MHz、您是否知道如果导管的输出阻抗较低、这是否会产生任何影响?

    谢谢你
    干燥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干燥、

    由于导通状态电阻和导通状态电容小于-0.5dB、信号开关的影响将是信号的轻微衰减

    谢谢、

    Adam