This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:是否具有额外的 ESD 保护?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/677676/ts5a22362-extra-esd-protection

器件型号:TS5A22362

大家好

我需要在医疗应用中使用开关、可以看到 IC 具有 ESD 保护。 这是否足够、或者我是否必须添加一些额外的?

此致

干燥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干燥、

    TS5A22362具有2500V 人体放电模型 ESD 保护和1500V 带电器件模型保护。   

    如果您需要 添加保护功能、则仅当您的系统需要时、才可以添加保护功能。

    谢谢、

    Adam