Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX136 您好!
我的客户有一些请求。
[请求]
您是否有 S11、S22和 OIP3的数据?
我确认了以下 E2E 帖子。
标题:RF Switch PE42722的更换
标题: TMUX136:本产品能否用作射频开关
我认为 TMUX136不是射频开关。
因此、我理解它无法保证该规格。
如果您将这些数据作为参考、它将为他们提供帮助。
此致、
Hiroshi Katsunaga