This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:我将 Vee 设置为接地、并发现交流信号可以通过 CD4052B、我不知道是否以这种方式使用它;

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/676842/cd4052b-i-set-vee-to-ground-and-find-that-the-ac-signal-can-go-through-cd4052b-i-don-t-know-if-use-it-in-this-way

器件型号:CD4052B

降级:

根据数据表:

输入推压不得超过 VDD 以上或 VEE 以下0.5V。

CD4052C 可将模拟信号切换至20 VP-P (VDD–VEE = 20V)

我对他们感到困惑、您能为我解释一下吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    CD4052B 器件支持双电源轨、并将通过这些电源轨电压之间的信号路径支持信号。  但是、通过开关的信号必须位于电源轨内、并且不超过 VDD 或低于 VEE、因为在这些条件下会有保护二极管开始导通。

    例如、如果您希望支持+/-10V 信号20Vpp、则应将 VDD 设置为 与 VSS 折射的+10V、并将 VEE 设置为 以 VSS 为基准的-10V。

    如果您将 Vee 设置为接地、则保护二极管会在信号低于 接地时钳制信号。  

    谢谢、

    Adam