This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:到 VDD 的反向电流

Guru**** 2473490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208, TMUX7462F, TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1188876/tmux6208-reverse-current-to-vdd

器件型号:TMUX6208
主题中讨论的其他器件: TMUX7462FTMUX7308F

您好!

我在同一28V 电源轨上有24个 TMUX6208多路复用器的设计。 其中一些器 件在连接器上共享输出连接、目的是将不同的输入信号路由到 连接器引脚。 我们遇到的问题是电路板断电时、如果我们在多路复用器的 S 引脚(连接到连接器)上施加电压、则电路板通过该引脚上的电压工作。 有一个反向电流从这个引脚流向 VDD 和为电路板供电的28V 电源轨。 这种情况的原因和解决办法是什么? 为所有多路复用器 VDD 引脚创建电源轨并通过二极管从28V 为其供电会有所帮助?  

请分享您的建议以及问题的可能根本原因。  

此致

阿赫迈特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于 VDD + 0.5V;I/O 引脚与 VDD 之间有钳位二极管

    您可以创建单独的电源轨、但多路复用器仍会通电。 您必须将钳位电流限制在30mA 以下。

    您可能能够使用 TMUX7308F 替换 TMUX6208、从而在 S1…S8引脚上实现过压。 或者、在多路复用器前面添加 TMUX7462F 保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    Clemens 对您的回答有一些非常好的建议! 我想在此添加一些更多信息。  

    听起来、您可能需要具有 我们断电保护功能的器件。  您可以在我们 的[常见问题解答]中阅读有关此功能的更多信息、我是否需要断电保护? (当 Vcc = 0V 时为高阻态)。  当开关电源未通电(VCC = 0V)时、具有断电保护功能的 TI 开关将在 I/O 和数字引脚上保持高阻抗状态(无反向电流)。

    在这种情况下、TMUX6208没有断电保护、因此当 VI/O 超过 VCC 时、内部 ESD 二极管将正向偏置。

    如果您需要具有此功能的开关、则 可以使用 在线产品搜索工具 选择一个。 如 Clemens 所述、TMUX7462F 可在您的设计中的多路复用器前端提供良好的保护器(由于断电保护)、而 TMUX7308F 具有过压保护、因此可作为 TMUX6208的可靠替代产品。 我们也有关于此功能的常见问题解答。  [常见问题解答]过压和故障保护器件如何工作以及哪些器件具有此功能?

    谢谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    这是一个非常快速和准确的响应、非常感谢、但我不确定是否可以使用具有断电保护功能的 TMUX7308F、因为它似乎具有非常高的导通电阻。 我将使用该多路复用器对 CANbus 进行多路复用。  您认为 TMUX7308F 在考虑 Ron 电阻的情况下可在 CANbus 上工作吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通电阻大于典型的端接电阻。 因此、它不太可能工作。