This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:PDM 数字信号多路复用器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/751327/ts5a23159-multiplexer-for-pdm-digital-signals

器件型号:TS5A23159

您好!

使用 TS5A23159RSER (模拟多路复用器)对 PDM 数字时钟和数据信号进行多路复用是否合适? 由于这是模拟多路复用器、因此数据表中未提及最小输入和输出逻辑电压电平。 请检查并告诉我我们是否可以将其用于多路复用 PDM 数字数据。 如果是、请提供 最小输入和输出逻辑电压电平。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srilkshmi、

    由于模拟多路复用器没有缓冲器或驱动功能、因此可以将其视为一根导线。 这就是没有输入和输出逻辑电平的原因。 该开关将简单地创建一条从 COM 到 NO/NC 引脚的低阻抗或高阻抗路径、这些引脚上的电压将取决于外部驱动器及其连接的负载。

    只要电压、电流和带宽处于建议的工作条件内、您就可以使用这些信号开关对任何信号进行多路复用。 对于 TS5A23159、如果您的脉冲密度调制(PDM)信号介于0V 至 Vcc 和<100MHz 之间、则不会出现任何问题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    此致、

    Srilakshmi