This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:输入/输出引脚上的耐压电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/750928/tmux1511-tolerant-voltge-on-input-output-pins

器件型号:TMUX1511

大家好、

您能否澄清一下、输入/输出电压可以承受多大的电压? 在建议的条件下、我应该参考"VS 或 VD"和"VS_OFF 或 VD_OFF"吗?

我之所以问您、是因为8.3.2中的说明、输入/输出可以承受高达2×VDD、这让我感到困惑。

如果此描述为 true、则条件 VDD = 0、任何电压都不能附加到输入/输出。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    当器件由1.5V 至5.5V 电源供电时、输入/输出的范围为 GND 至 VDD*2、最大电压为5.5V。

    示例1:如果 TMUX1511以1.5V 电压供电、则输入/输出范围为0V 至3V。

    示例2:如果 TMUX1511以3V 电压供电、则输入/输出范围为0V 至5.5V。

    示例3: 如果 TMUX1511以5.5V 电压供电、则输入/输出范围为0V 至5.5V。

    第8.3.2节中的描述涉及这些示例。 它将进行更新、以提及正在通电的器件。

    如果 TMUX1511电源电压低于1.5V (低于推荐的工作电源电压)、则输入/输出范围为0V 至3.6V。

    示例:VDD = 0V、输入/输出范围为0V 至3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dakotah、

    谢谢。 现在已经很清楚了!

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    如果您可以考虑数据表表表6.3中的以下表达式、我将不胜感激。

    此说明不包含在 VDD 大于1.5V 且小于2.25V 的条件下输入/输出可接受电压为2*VDD。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    感谢您的反馈。 表6.3已编辑、如下所示:

    最大电压列为 VDD x 2、脚注中的最大电压可为5.5V。这将很快在 Web 版本上更新。

    这是否有助于澄清任何混淆?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    非常乐于助人! 这一点变得很清楚。

    感谢您考虑修改数据表。

    此致、

    Saito