This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:Ron 当 Vcc 为3.3时、VEE 为0

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, TMUX1108, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/751326/cd74hc4051-ron-when-the-vcc-is-3-3-vee-is-0

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件: TMUX1108TMUX1208

大家好、

我的客户正在其电路板中使用 CD74HC4051、Ron 值在其应用中非常重要。

当 Vcc 为3.3且 VEE 为0时、您能否帮助提供 Ron 曲线?

在这种情况下、我找不到规格。

Lacey

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    请参阅以下链接、了解我们的5V 8通道多路复用器 TMUX1108:

    www.ti.com/.../tmux1108.pdf

    该器件在各种电源电压和温度曲线上具有完整的 Ron 数据特性。 下面是请求的曲线:

    客户的应用是什么?

    谢谢你。

    此致、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    我的客户的应用是从八个温度监控器电压中选择一个、因此 Ron 可能会影响温度感测的结果。
    因为现在他们的公司的器件列表中只有 CD74HC4051、所以需要评估 Ron 是否符合要求。
    CD74HC4051在3.3V 下工作时、您是否有 Ron 数据? Ron 是否大于在4.5V 下工作时的情况?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    TMUX1208非常适合您的应用、能够更好地满足您的 Ron 要求。 TMUX1208具有完整特性、并且现在可提供 Ron 数据。 我强烈建议将此器件列入器件列表。

    请参阅以下数据表:
    www.ti.com/.../tmux1208.pdf

    对于 CD74H4051数据、我们必须订购器件和硬件才能收集数据。

    谢谢、
    海伦