This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642的最大数据传输速率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/751292/ts3dv642-the-maximum-data-transfer-rate-of-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

我在 TS3DV642数据表中找不到最大数据传输速率。 但我发现它可以应用于 HDMI 2.0、在第1页中支持4k2k 高达60Hz。 HDMI 2.0可支持18Gbps 传输速率。 这意味着 TS3DV642可以支持18Gbps 还是如图8中所述的6Gbps? 请帮您确认。

我们能否根据香农定理(最大数据传输速率、信噪比和带宽之间的关系)计算出它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy

    TS3DV642可实现高达7.5GHz 的典型带宽。

    谢谢
    David