This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 25GHz 差分多路复用器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/750193/25ghz-differential-mux

主题中讨论的其他器件:DS280MB810

你(们)好

我正在寻找具有25GHz 带宽但不带重定时器的差分1:2多路复用器、

我只看到了一些 DS250/DS280。。。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有用于该高带宽的多路复用器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vicenzo:

    您能告诉我们您的28GHz 多路复用器应用吗?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于100GbE 软件应用...
    我正在寻找仅用于开关25Gbps CPU 串行器/解串器通道的差动1:2多路复用器(不带重定时器)...
    只需双倍检查即可确保200%

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 DS280MB810应该能够完成这项工作。 请给我发送电子邮件、我们可以为您提供完整的数据表。 这是我的电子邮件:Nasser.mohammadi@ti.com

    此致、Nasser