This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:1MHz 信号的关断隔离问题

Guru**** 2813305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/748651/ts3a4751-off-isolation-issue-with-1mhz-signal

器件型号:TS3A4751

大家好、团队、

我的客户在使用 TS3A4751时遇到了一些问题。 简化电路如下所示:

所有氮氧化物都连接在一起、并通过100欧姆电阻器上拉至3.3V。

下面是在所有 INx 被拉至低电平时捕获的波形。 CH1为 NO1、CH2为 COM1。

通常情况下、所有 COMx 都应处于低电平、因为所有 INx 都处于低电平、而不会影响氮氧化物上的信号。

使用较大的上拉电阻 器、例如1kOhm、将具有较低的 COM 输出、但由于 高容性负载、客户只能接受100Ohm 的上拉电阻。

您能否 帮助告知导致此问题的原因?

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    将控制逻辑引脚置于接地逻辑低电平将在 COM 和 NO 之间创建一条高阻抗路径 这并不意味着 COM 将自动接地、除非您在电路的 COM 侧有下拉电阻器。 您能否更清楚地说明电路 COM 侧连接了什么?

    在第一个波形中、如果不知道电路该侧连接了什么、就很难理解 COM 引脚上发生的情况。 您是否能够显示 COM 引脚的另一侧是什么? 我无法判断是什么导致恒定1V、然后缓慢上升至3.3V、然后下降电压。

    IN 引脚是否在示波器捕获中处于瞬态状态、或者它们是否在整个示波器捕获期间接地?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    根据客户的说法、测试在 COM 悬空时进行(没有任何东西连接到 COM)。 在实际应用中、COM 将连接到总线。
    对于 IN 引脚、它们由 MCU I/O 控制并在整个测试期间保持低电平。

    此致、
    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多  

    如果 COM 节点悬空、则很难预测该行为。  看起来有一些小的泄漏电流流经开关、缓慢地为浮动节点充电、然后在信号停止时缓慢放电。   

    如果 COM 引脚上有弱上拉或下拉而不是悬空、结果是什么?  当 TS3A4751为高阻态时、我怀疑总线将保持高电平或低电平、并且不受 MCU 信号的影响   

    谢谢、  

    Adam