This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:我们能否从 LED I/O 端口读取多路复用器开关状态

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/749075/ts3l500ae-can-we-read-mux-switching-status-from-led-i-o-port

器件型号:TS3L500AE

大家好、

我使用 TS3L500AE 的客户有一个问题、他们能否从 LED I/O 端口读取多路复用器开关状态?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的、具体取决于连接到 LED I/O 的电路。

    所有三个 LED 信号是否都用于实际的 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 LED 来自 LAN 芯片组,不仅是高电平或低电平,因此没有连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将0LED1接地、将0LED2连接到 VCC、然后您可以从 LED0读取当前状态

    但为什么您不能简单地读取 SEL 引脚上的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好问题! 我们将 SEL 引脚用于输入引脚以控制开关路径、但我们希望其他引脚用于 OUT Put 引脚以读取开关状态。