This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:插入损耗与数据速率间的关系

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/749982/ts3dv642-insertion-loss-versus-datarate

器件型号:TS3DV642

大家好、

在数据表中、没有关于插入损耗与数据速率的信息、您能不能在3GHz、4GHz 和6GHz 时提供这些信息?

谢谢。

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    有关插入损耗数据的端口 A、请参阅图1;有关端口 B、请参阅图2。

    谢谢
    David