This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:如何将 TS3A227E 与没有网关的连接器配合使用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/748455/ts3a227e-how-to-use-ts3a227e-together-with-a-connector-that-has-no-deticated-switch

器件型号:TS3A227E

您好!

出于空间和防水考虑、我想使用此连接器:

http://www.helloxkb.com/kaiguan/public/uploads/erjicz/PJ-3257.pdf

如果插孔被插入、此连接器将关闭与引脚4和引脚5 (左声道音频信号)的连接。

您是否对如何将此连接器与 TS3A227E 配合使用有任何建议?

非常感谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您提供的连接器没有可用于通知 TS3A227E 已插入音频插孔的检测开关。  您需要从微控制器向 TS3A227E 的 DET_TRIGGER 引脚提供备用信号以启动检测序列。  此外、您还可以使用 I2C 控制功能启动检测序列。

    谢谢、

    Adam