This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:TS5A3157DBV 使用问题

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/744348/ts5a3157-ts5a3157dbv-usage-problem

器件型号:TS5A3157

TS5A3157DBV、用于汽车产品 TBOX 音频开关功能

1.在小批量内部工具测试期间、音频开关部分出现故障。 10月、500种产品中发生了15次故障。 11月、500种产品中有7种故障、故障率为3%。 模拟开关 TS5A3157DBVR 是在同一批次中购买的。 ;
2. MIC_P 信号部件 TS5A3157DBVR 未焊接、R130、R157、R173焊接;
3. MIC_N 信号部件 TS5A3157DBVR 焊接,R129未焊接,通电,MIC_SWITCH 微控制器控制输出高电平5V,COM 和 NO 已连接,音频信号处于关闭状态,MIC_SWITCH 微控制器控制输出低电平,COM 和 NC 已连接,发送音频信号。
4.检测到出厂线工具时,发现有芯片损坏,MIC_Swch 无法拉低;
您能给我一些建议吗、使用是否有问题?

原理图

MIC_Swtch 无法下拉图形

MIC_Swtch 正常情况图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格尔

    标准故障调试问题:

    1) U30和 U32上的故障吗?

    2) 2)用 坏板上的良好开关替换 U30和 U32是否 可以解决问题?

    3) 3) 将故障器件安装到已知良好的电路板上是否会导致故障?

    了解您的电路:

    哪些节点提供音频信号、哪些节点是该信号的负载?

    您的微控制器在哪个节点提供 IN 引脚信号?  MIC_SWITCH 或 MIC_SWITCH_1?  

    音频信号的电压范围是多少?  

    您是否能够将引脚6中的 U32的蓝色导线直接接地以使节点变为低电平?  

    案例1:  

    A. U30和 R129未组装  

    案例2:

    A. U30和 R129未组装  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标准故障调试问题:

    1) U30和 U32上的故障吗?
    U32出现故障、未安装 U30。

    2) 2)用坏板上的良好开关替换 U30和 U32是否可以解决问题?

    u32更换、解决问题

    3) 3)将故障器件安装到已知良好的电路板上是否会导致故障?

    更换后、故障仍然存在

    了解您的电路:

    哪些节点提供音频信号、哪些节点是该信号的负载?
    MIC_P MIC_N 提供音频信号、MIC_P_1 MIC_N_1信号负载

    您的微控制器在哪个节点提供 IN 引脚信号? MIC_SWITCH 或 MIC_SWITCH_1?
    MIC_SWITCH_1
    音频信号的电压范围是多少?
    0-5V
    您是否能够将引脚6中的 U32的蓝色导线直接接地以使节点变为低电平?
    我尝试了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够将引脚6中的 U32的蓝色导线直接接地以使节点变为低电平?
    6英尺可直接接地、3-4英寸接通
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格尔

    我目前看不到您的应用有什么问题、因为该器件是5V 器件、您为其提供5V 电压、它将支持0至5V 信令。  我 将与我们的质量工程师联系、以查看是否有任何已知的此器件问题报告。  

    4.当检测到出厂线工具时,发现有芯片损坏

    工厂线是如何检测到问题的?  您能描述芯片损坏吗?  IC 封装是否有明显损坏?  

     

    您是否能够将引脚6中的 U32的蓝色导线直接接地以使节点变为低电平?
    6英尺可直接接地、3-4英寸接通

    这告诉我、如果引脚6上存在强下拉电阻器、则故障器件可以正常工作。  

     微控制器 GPIO 是否能够直接为引脚6提供5V 和0V 电压?  您是否有 R173和 R157用于电平转换?  

    要创建更强的下拉电阻并 隔离问题、您能否将 R173替换为0 欧姆并移除 可疑电路板上的 R157、从而 使微控制 器 GPIO 下拉 MIC_SWITCH 节点并将 COM 连接到 NC?

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议!

    具有0 Ω, 微控制 器 GPIO 的 R173可下拉 MIC_SWITCHCH 节点并将 COM 连接到 NC。

    R173用于电流限制、适用的范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊格尔

    开关的 IN 引脚不消耗太多电流、可直接连接到微控制器。

    谢谢、
    Adam