This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:通道偏斜和传播延迟

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, SN74CBT3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/747977/ts3a5018-channel-skew-and-propagation-delay

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1574SN74CBT3257

您好!

 在 TS3A5018/SN74CBT3257数据表中、我没有找到"通道偏斜"和"传播延迟"规格、我的客户非常关心这两个特性。 请在此处提供帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMUX1574的估计 MP 时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    没有为 TS3A5018/SN74CBT3257提供有关偏斜和传播延迟的数据。

    正如您提到的、TMUX1574器件是具有非常好的偏斜和传播延迟规格的合适器件。 该器件将于2018年12月15 日投入生产、如另一个 E2E 帖子中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dakotah、

    此器件是否提供热插拔?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    是的、此器件支持断电保护(热插拔)。