This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:它能否在125°C 的环境温度下工作?

Guru**** 2798415 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A23157-Q1, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/747845/ts5a23159-could-it-work-in-125-c-ambient-temperature

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A23157-Q1TMUX1072

你(们)好

您能否帮助检查 TS5A23159RSER 是否能够在 125°C 环境温度下工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    TS5A23159器件的规格最高可达85°C

    推动125°C 支持需求的用例是什么。 通过筛选 TI.com 上的选择表、我找到了支持125°C 温度的 TS5A23157-Q1或 TMUX1072。 请告诉我您对这些器件的看法。