This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波脉冲生成项目、CAN#39;t 了解如何使用栅极驱动器触发功率 MOSFET 的开关。

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/747749/ultrasonic-pulse-generation-project-can-t-figure-out-how-to-trigger-switch-of-power-mosfet-with-gate-driver

主题中讨论的其他器件:UCC5310

如果这个问题不适合在这个论坛上提出、我会对此表示歉意。 我正在努力寻找解决方案、并认为 TI 论坛上的一些超智能6级工程师可以为我提供帮助。

我觉得有一种简单的解决方案、我经验太少。

下面是我的原理图:

脉冲电路的目标是在220V 的电压下生成一个100ns 的脉冲。 我意识到上述原理图是错误的、因为栅极驱动器的12V 输出只是将功率 MOSFET 置于反向恢复状态、而不是关闭/打开开关。

然后、我尝试使用以下拓扑作为解决方案

请注意、功率 MOSFET 只是放置在传感器下方。 这样、Vgs 将位于电路底部的接地节点和栅极之间。 前面的拓扑意味着、我需要为栅极提供230V 电压才能激活它。

看起来一切都很好、但不幸的是、我认为这种拓扑也不起作用。 PT-12是一种压电式传感器、根据我的理解、它们的运行方式与蹦床非常相似。 您需要以高电压升高 trampoline、然后让它上升和下降。 对于压电式传感器、这将稳定在射频中并生成超声波脉冲。 我在这里看到的问题是、即使我关闭栅极、PT-12仍会被220V 节点"提升"。 因此、即使我打开和关闭 MOSFET 并使用正确的频率、所要做的就是创建电流方波(这是真的吗?) 在相同的电压下、切勿释放换能器以实际进行任何谐振。

让它工作的秘密是什么???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我想我有一个 epiphany。 我是否可以简单地返回到第一个原理图、翻转源极和漏极端子、使栅极 Vgs = 10V 仍会激活 MOSFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    感谢您的提问。 返回到原始原理图、交换源极和漏极将不起作用。 当 FET 导通时、漏极和源极在本质上处于相同的电位。 需要将 FET 的栅极驱动至高于输入电压、以使器件完全增强。 一些替代方案是使用栅极驱动变压器或隔离式栅极驱动器 IC。 有关 UCC5310的更多信息、请访问 :www.ti.com/.../UCC5310