This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6104:模拟多路复用器4通道10 Ω 导通电阻

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/747467/tmux6104-analog-multiplexer-4-channels-10ohm-ron

器件型号:TMUX6104

大家好、

我的客户正在寻找具有4个通道(每个通道具有2个输入和1个输出)的模拟多路复用器、0V 至24V 的模拟信号电压和控制信号电压3.3V、最大导通电阻为10欧姆。

 应用是逆变器控制。

是否有要在此处推荐的产品?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我们目前没有36V 电源、最大 Ron 多路复用器为10欧姆。
    以下是开关和多路复用器的搜索工具、您可以通过筛选来搜索符合客户需求的器件:
    www.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    海伦