This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 触发器电源开关 IC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/746317/flip-flop-power-switch-ic

主题中讨论的其他器件:TPS22915

是否有任何触发器电源开关 IC? 因此需要使用按钮打开和关闭它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、  

    感谢您联系 E2E。 这是否与您之前的主题有关?  

    您可以使用任何带有按钮的负载开关器件、只需将按钮上拉至电压源并将其连接至负载开关的使能引脚即可。

    我建议从 TPS22915开始。 如另一个主题中所述、我们还有其他 IC、它们提供额外的功能、例如可调压摆率、输出放电和热关断。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢。 但我仍然不明白开关中的压摆率会发生什么变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、它显示:

    "9.3.1开/关控制
    ON 引脚控制开关的状态。 置为高电平将启用开关。 ON 为高电平有效且具有低阈值、因此能够连接低压信号。 ON 引脚与标准 GPIO 逻辑阈值兼容。 它可与任何具有1V 或更高 GPIO 电压的微控制器配合使用。 该引脚不能悬空、必须驱动为高电平或低电平才能正常工作。"

    那么、当按钮直接连接到电源时、它将如何工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯迪、您好、  

    下面是一个可连接到负载开关使能端的按钮电路示例:

    有关压摆率和负载开关概述的更多信息、请阅读我们的应用手册《 负载开关基础 知识和 负载开关时序》。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的电路中、S1是瞬时按钮、对吧? 因为它看起来像切换开关。