This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:帮助检查我们是否有 TS3A5223的4:1版本解决方案

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/746196/ts3a5223-help-to-check-if-we-have-4-1-version-solution-of-ts3a5223

器件型号:TS3A5223
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1104

大家好、

我的客户正在调查支持1.05V 信号的1:4多路复用器解决方案。 我们发现 TS3A5223可以满足1.05V 的需求、但这是2:1解决方案。 请检查 TI 是否具有支持1.05V 信号的4:1 MUX 解决方案。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Helios、

    您对全新 TMUX1104器件有何看法? 该器件具有低 RON、支持1.08至5.5V 的电源电压、并可在任何输入/输出上传递1.05V 信号。

    我通过 筛选具有单通道的4:1多路复用器、在 TI.com 选择工具上找到了该器件。  

    您能否提供有关驱动4:1多路复用器需求的用例的更多信息?