This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:CD4066

Guru**** 2808165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/745258/cd4066b-cd4066

器件型号:CD4066B

开关用于电路中的交流信号模拟集成。 (范围为0、3Vpp 至1、5Vpp (见下图)。

首先、我们反相输入信号。 然后、我们使用按特定顺序切换的 S1和 S2来创建正(整流)输入电压(见下图)。  与 S3和 S4结合使用时、我们期望电压 u_int:

结果信号不符合预期。

在 S1和 S2、我们会得到奇怪的信号。 为了检查 S1和 S2的运行情况、我们断开了积分器电路。  

在 S1或 S2关闭后、输出电压不会降至零、但我们可以看到正电压在一段时间后甚至变为负电压。

输出 S1

因为该信号对集成无用。

请查看随附的文件中的图表。

谢谢、致以最诚挚的问候!

e 持续承诺遵守适用的数据保护法律、并确保公平、透明地处理您的个人数据。  

请阅读我们的隐私声明、包括信息声明和数据保护政策、了解我们网站上的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dusan、

    我们无法看到您的图片和附件。

    请使用文本框顶部的按钮插入图片、而不是将图片复制到文本框中。 请使用文本框顶部的按钮添加附件、而不是将文件拖动到文本框中。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CD4066.pdfThanksToma,这里是图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,... 亚当! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dusan、

    CD4066处于"关闭"状态时、它将创建从开关一侧到另一侧的高阻抗路径。 关闭开关时、S1和 S2的输出将浮动、因为没有放电电压的路径。

    检查电路运行并隔离 CD4066的另一种方法是拆下器件并短接信号路径、以查看电路中的其他地方是否存在问题。 您还能探测开关的输入与开关的输出相比吗? 当它关闭时、输出将悬空、当它在输入上时、输入应与输出匹配。

    谢谢、
    Adam