This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:CD74HC4051的负模拟开关 I/O 电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/745774/cd74hc4051-negative-analog-switch-i-o-voltage-for-cd74hc4051

器件型号:CD74HC4051

大家好、

由于客户将 在负输入应用中使用 CD74HC4051、因此他们想知道 I/O 引脚中是否有内部负电压钳位/保护电路?  如果负输入电压超过 VEE 电平、该怎么办?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    渡轮、

    从信号路径到 Vee 有一个保护二极管。  您可以在绝对最大值表中看到、如果信号路径上的电压 小于 Vee–0.5V、则需要将电流限制为<20mA、以防止对 IC 造成意外损坏。

    谢谢、

    Adam