This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/745412/sn74cbt3257c-power-supply

器件型号:SN74CBT3257C
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

团队、

数据表的绝对最大额定值显示了在+-100mA 时流经 VCC 或 GND 端子的持续电流。

我客户的5V 电源的额定电流仅为50mA。 不清楚哪些因素会导致100mA 流经 VCC、但他们不希望线性稳压器过载。

您是否在为 SN74CBT3257CPW 使用50mA 电源时遇到问题?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorijia,

    数据表的绝对最大额定值显示了在+-100mA 时流经 VCC 或 GND 端子的连续电流、指定了在损坏发生之前可流经引脚的电流量。  这将不是打开器件所需的电源。   

    器件的功耗在建议的工作条件下指定。  此器件的功耗小于3uA。  

    请注意、我们有此器件 TMUX1574的新版本。  

    谢谢、

    Adam