This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:PCM 信号

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/745175/sn74cbtlv3257-pcm-signal

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好、E2E、

SN74CBTLV3257是否可以支持用于选择开关的 PCM 信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    无源 FET 开关基本上是限制在特定电压范围和信号带宽的导线。 只要电压电平和带宽处于开关的建议运行条件内、它们就可以支持任何信号调制方案、如脉冲代码调制。

    SN74CBTLV3257将支持0V 至3.3V 的信号和小于200MHz 的带宽。

    您的应用中的 PCM 信号电压电平和带宽是多少?
    为什么选择 SN74CBTLV3257而不是更新的 TMUX1574?

    谢谢、
    Adam