This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX507:输入共模电压范围

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/744736/mux507-input-common-mode-voltage-range

器件型号:MUX507

尊敬的支持团队。

我想知道差分输入类型的共模电压范围。
共模电压是否可以在电源电压范围内使用?
例如 、我们是否可以接受24V 共模电压的2V 差分输入?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!

    为了澄清这一点、我假设您询问源极输入引脚的建议工作范围是多少。

    以下是 TMUX507数据表中的建议运行条件:

    如上所述、无论源极输入引脚上的共模电压和差分输入是多少、我们建议源极引脚电压都在 VSS~Vdd 范围内。

    例如、如果共模电压的2V 差分输入为24V、则最大 Vs = 25V。

    在这种情况下、对于单电源情况、Vdd 应至少为25V (VSS=0V)。 请注意、Vdd 范围仍应处于数据表中列出的建议工作范围内。)

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Helen San
    感谢您的回复。

    我了解了共模电压。
    我的意思是源输入引脚。

    例如、在能够处理 INA 系列差分输入的仪表放大器中、有一个对共模电压范围的描述。
    我了解到、如果源极电压在电源电压范围内、则多路复用器507处于电气规格范围内。

    此致、
    Hiroaki Yuyama