This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:使用问题和通道电流限制的 CD74HC4051PWR。

Guru**** 2814185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/744136/cd74hc4051-cd74hc4051pwr-using-problem-and-channel-current-limit

器件型号:CD74HC4051

尊敬的 TI EE:

       CD74HC4051PWR SCH 如下图所示。VCC=5V 且 VEE=GND。

      如果 S0/S1/S2地址选择 A0通道,则 R0之间的电压应为(__LW_AT__5*R0)/(R0+Ron+R8)? R8之间的电压 应为(5*R8)/(R0+Ron+R8)?

      如果 S0/S1/S2地址选择 A4通道、则 R4之间的电压应为(__LW_AT__5*R4)/(R4+Ron+R8)? R8之间的电压 应为(5*R8)/(R4+Ron+R8)?

      我想知道 每个选定通道的最大电流可以流动,然后我将选择 R0~R8合适的电阻值, 以确保通道电流低于最大电流限制。

     谢谢你。

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheney、您好!

    您所述的电阻器值是正确的。

    如 CD74HC4051PWR 数据表中所述、对于建议的电流值、建议的工作条件如下、开关两端的压降不应超过0.6V。

    对于数据表中列出的 Ron 数据、最低典型值为40欧姆。

    因此、建议的最高工作电流为0.6V /40欧姆= 15mA。

    谢谢、如果有其他问题、请告知我。

    此致、

    海伦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:
    谢谢!
    此致
    Cheney_Sun