This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:芯片到引脚的距离

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/743197/ts3ddr4000-the-distance-from-die-to-pin

器件型号:TS3DDR4000

尊敬的 TI 员工

     我们的项目是 NVDIMM 模块。目前的最高速度是2133Mbps,然而,我们希望达到2666Mbps。

我们希望将 TS3DDR4000‘s 距离 裸片连接到 PIN、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    NVDIMM 模块有多少数据通道需要切换? 每通道2133Mbps 的吞吐量是指吞吐量的总和还是指吞吐量的总和? 它还使用什么协议进行通信? 2133Mbps 吞吐量是否包括协议中的任何编码方案?

    TS3DDR4000带宽可能已经足够满足您的需求。 例如、对于12个数据通道、完成2133Mbps 的数据传输速率仅为每个数据通道177Mbps。 使用双倍数据速率时钟时、通道带宽仅需~266MHz、即数据速率的1.5倍。

    谢谢、
    Adam