This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:SN74CBTLV3245A 是否可与 LVDS 搭配使用?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/729504/sn74cbtlv3245a-can-the-sn74cbtlv3245a-be-used-with-lvds

器件型号:SN74CBTLV3245A

您好!

我想知道 SN74CBTLV3245A 3.3V 8通道1:1总线开关是否可与 LVDS 配合使用?

谢谢、

埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elliot、

    SN74CBTLV3245A 器件是一款无源 FET 开关、可轻松通过器件传递任何电压或电流。 这意味着只要信号处于 IC 的建议运行条件内、它就可以支持任何信号。

    SN74CBTLV3245A 器件可支持高达3.3V 和200MHz 的信号。

    您对 SN74CTBLV3245器件不支持 LVDS 的担忧是什么?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、只是想确保不会出现任何时序和阻抗问题。  

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam、阻抗似乎随电压变化、例如 VCC 为3.3V、输入电压为2.4V、电流为15mA、我看到典型的 Ron 为10欧姆。 1.3V 至1.9V 的电压和3.5mA 的电流会是什么? 两个引脚(例如 A1和 A2)是否具有差分阻抗规格(LVDS 需要100 Ω 差分阻抗)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elliot、

    SN74CBTLV3245A 是一款非线性 FET 开关、例如机械开关。  FET 的导通状态电阻随着 FET 源极上的输入变化而变化、从而改变 FET Vgs (栅源极电压)

    下图是 SN74CBTLVXXXX 系列开关输入电压扫描时的 Ron。  1.3V 和1.9V 的电阻值大约为3-4欧姆的 Ron。  

    本应用手册中提供了有关开关性能的更多信息

    我相信大多数 LVDS 接收器都将100欧姆差分阻抗集成到 IC 中、由于开关 Ron、传输线路上的损耗仅为4欧姆。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、

    是的、LVDS 端接端需要100欧姆、这可能包含在芯片上、也可能不包含在芯片上、但它还需要100欧姆差分传输线路阻抗。

    当添加芯片时、传输线路差分阻抗会出现不连续性。  

    这就是我所关心的问题。

    再次感谢、

    埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elliot、

    只要您的传输线路遇到问题、您就会正确、并且 IC 由于 IC 焊盘电容而出现不连续性并导致信号反射。 在信号<100MHz 时、这不应成为问题、因为您的信号不会大幅衰减、并且仍然会在接收器上被视为逻辑高电平或低电平。

    您可能会遇到一些布局问题、例如移除 IC 焊盘下方的接地平面以减小焊盘电容、但在这些低频下、它不应产生太大的差异。

    您当前是否在信号路径上看到问题?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回应 我还没有对其进行测试、而只是展望未来的更多设计问题。 我将很快测试该板、然后告诉您它的外观。 再次感谢您的支持! 埃利奥特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 我们期待着结果。

    Adam