This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于1G PHY 接口应用的光耦合器类似功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/726354/optocoupler-similar-function-for-1g-phy-interface-application

您好:

我想找到一种合适的解决方案来实现光耦合器等功能。

但我不确定哪个应用应该正确、因此我按如下方式附上了方框图。

您能否帮助提供一些建议解决方案、可以参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    感谢您使用 TI 的 E2E 论坛!

    1) 1)为了帮助您更好,您能否为我们提供上面所用图表的器件型号?
    2) 2)这些*组件*是否也预计以1Gbps 运行? 如果没有、您能确认数据速率吗?

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    谢谢!

    参考器件型号为 VO14642A
    2.是的、它的运行速率预计为1Gbps (千兆以太网)、并且需要大约0.25 Ω 的低 RDS (ON)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    感谢您的澄清。
    我们可能有一些器件适合您的应用。 请回答几个问题、以帮助我们了解您的应用。

    哪个信号驱动输入1、2? 该信号的最大频率是多少?

    如何连接输出6、5、4? 输出连接了什么?
    您还可以上传当前解决方案的小型原理图或草图、这将有助于我们为您提供建议。
    谢谢!

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias:

    更新了我们从客户方面获得的信息、他们正在寻找传统继电器的替代产品(从以太网到 PHY、通过 RJ45)  

    我们是否有可提供的建议解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    感谢您的更新。

    那么、为了确保、该继电器用于数据线路串联、而不是用于切换任何数据?
    我提出这一要求的原因是、由于您所指出的当前解决方案的启动时间大约为800us。

    我们正在评估可能适合您的应用的产品、但我需要有关确切用例的更多详细信息。
    如果您有兴趣、我们可以通过邮件或电话讨论这一点?

    谢谢!
    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    这些继电器仅用于切换1000Base-T 以太网信号传输的不同路径。

    因此、有两种由继电器控制的路径
    路径1。 RJ45端口1 <=>中继<=>以太网 phy <=>CPU (默认/正常路径)
    路径2。 RJ45端口1 <=>中继<=> RJ45端口2 (当路径有问题时)

    请忽略开关时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我们目前正在评估一种使用外部 FET 与变压器和变压器驱动器组合的解决方案。 您认为这可能对您感兴趣吗?
    如果是、我们可以离线讨论这一点。

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias:

    再次感谢、这太棒了! 我们是否可以通过其他方式共享此信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    经过进一步的内部讨论,很抱歉,我们认为我们所想到的初始解决方案无法以所需的速度进行切换。 因此、我们目前还没有发现任何解决方案、但如果将来发生这种变化、我们一定会与您联系。

    此致、
    Matthias