This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4514:高电阻

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A4514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/727378/ts12a4514-high-resistance

器件型号:TS12A4514

大家好、

使用 TS12A4514P 器 件时、我们会遇到高电阻而不是低导通状态电阻。

导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您在哪些条件下会遇到高电阻?  电阻有多高?  您如何测量电阻?  

    电源引脚、控制、逻辑、信号路径等上的电压是多少  

    您是否有可  分享的示波器截图和原理图?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    我会让客户回复您的回复。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    提前感谢您对问题的贡献。 使用 DVM 并在 COM 和 NO 之间连接探头、测量通过开关的电阻。 在关断和导通状态下、电阻均为几百千欧。  

    此开关由 µC Ω(微控制器) 输出和5VDC 电源供电。 此开关用于在监控电路或 µC Ω 输入之间转移信号路径。 信号本身是可变的、电势低、mV 到几伏、这对于该器件可能会有问题。 为了阐明器件的运行、此器件是否需要在开关端子(而非电源引脚)处提供最小稳定电压才能通电、在这种情况下、是否需要接近传递信号的电压?  

    当前没有要共享的屏幕截图。  

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    当 Vcc = 12V 且 IN = 5V 时、TS12A4514应具有低阻抗。  当 IN 引脚为0V 和5V 时、如果您看到千欧姆电阻、则会发生错误。

    电源引脚上的电压是多少?  您认为 IN 引脚上的电压是5V 正确吗?   您是否能够增加 IN 引脚电压或降低 Vcc 电压?  FET 开关可能无法导通、因为 VIH 逻辑阈值未被突破、无法导通器件。  

    这是一 个无源 FET 开关 、您可以想象源极为 COM、漏极为否    FET 的栅极由 Vcc 和控制逻辑引脚 IN 引脚偏置。  COM 上不需要最低电压、也不需要引脚来激活此器件。   打开 FET 所需的电压为 VCC 和 IN。  

    Adam   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micheal、

    您是否对测试有任何更新?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您需要其他支持、在此处回复将重新打开该主题。 您还可以创建新线程。

    谢谢、
    Adam