This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:TS5A22364

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TS5A22362, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/732816/ts5a22364-ts5a22364

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS12A12511

 正在尝试选择模拟开关:我的输入将为0至<1.6V (ADC 输入的最大值)。 实际上、我们 将这些电压限制为小于1.5V 的传感器输出。   传感器输出将是周期小于200kHz 的复杂双极波形。 我们正在研究 TS5A22364的 d/s、这显然是 FAST 器件。

需要注意的是、模拟通道的输入/输出可以是负的也可以是正的。 想象一下具有极低电平模拟信号的超快速整流器。

我遇到的问题是电源序列:在此应用中、作为传感器信号路径选择、输入模拟信号何时处于输入 VIS-A-CIS 芯片电源的不确定性。  

第二个问题是信号 电平 决定 通道的有效导通/关断电压的方式。

是否有没有这些限制的器件?

我们可以操作单个5V 或10分体、

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    TS5A22362由5V 电源供电时、可根据建议的工作条件在-0.5V 至5V 之间传递200kHz 信号。  

    TS5A22362没有 断电保护功能。  要保持在建议的工作条件内、您需要确保 Vcc 有效、然后信号路径上才会有电压。

    TS5A22362与所有信号开关类似、具有数字控制引脚、可确定开关的导通或关断时间。  数据表中的 VIH 和 VIL 规格说明了这些引脚上需要注册为逻辑高电平或逻辑低电平的电压。

    您还可以查看 TS12A12511的+/-5V 双电源供电情况、但该器件也没有断电保护功能。  

    我在同一 IC 中找不到支持双电源和断电保护的器件。  

    谢谢、

    Adam