This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:这是双向的吗?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/732561/sn74hc4851-q1-is-this-bidirectional

器件型号:SN74HC4851-Q1

你好!

很抱歉、对于接地零电平问题、但是:该组件是否适用于仅在一个导体上进行双向数字通信的应用?

谢谢!

Mirco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micro、

    是的、所有无源 FET 开关都是双向的、并且能够传递处于器件建议运行条件内的数字和模拟信号。 由于 SN74HC4851-Q1具有8个通道且只有一个导体、因此您如何选择该器件? 您是否了解过任何单通道器件?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己解释的很糟糕、抱歉... 我的应用中有一些数字引脚、还有更多数字传感器可供查询、从4到8。 因此、SN74HC4851-Q1的常见输出是我的数字引脚、另一个8输入是我的传感器的数据线。 再次感谢您!