This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384A:输出电压:(Vs >VG -1):变化值-1V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384A, SN74CB3Q3384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/731970/sn74cbt3384a-vout-vs-vg--1-variation-value-of--1-v

器件型号:SN74CBT3384A
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3384A

您好!

由于 SN74CBT3384A 的数据表中没有 VOH、VOL 的信息、因此我们引用了 scdd001b。

应用手册(scdd001b) 9-7 (第355页)
它具有以下说明。

'无论输入引脚上的电平如何、晶体管都会将输出钳制在比栅极电势低≈1V 的水平。'

我有疑问。
大约1V 的电势有多大变化? (错误)
例如、下降0.9V 或下降1.1V。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cafain、scdd001b 应用手册中提供的~1V 近似值反映了 NMOS 晶体管 VT (阈值电压)。 1V 近似值可能已经位于较高的端、但由于这是一个较旧的器件、因此我们无法访问特性数据以提供确切的范围。

    您计划如何使用该器件、您的系统是否需要特定的容差范围? sn74cb3q3384a 具有相同的引脚排列、但可在3.3V 电源下支持5V 信号摆幅。