This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:优于853S202A 的解决方案

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/732272/mux506-solution-to-compete-853s202a

器件型号:MUX506
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

尊敬的 E2E:

我们是否有任何解决方案能够与 853S202A 竞争成为12:1 LVPECL 多路复用器?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、853S202A 是一款高带宽(3GHz)差分12:2多路复用器。 TI 没有等效的器件。 TS3DV642支持12个高带宽差分输入、但其配置与85S3202A 不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请查看 DS25CP104。 他们可以考虑使用其中的4个器件来构成一个12:1多路复用器。 这种低成本解决方案的优势在于、我们分散了高频信号的集中度、从而使布局密度降低。 此外、如果需要、该器件还具有信号调节功能。

    此致、Nasser