This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可替代 MAX4528

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A26746E, TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/731948/alternative-to-max4528

主题中讨论的其他器件:TS3A26746ETS3DS10224

您好!

我们是否有一个可替代 MAX4528的 P2P: datasheets.maximintegrated.com/.../MAX4528.pdf

我在我们的产品系列中没有看到类似的东西。 我可以想到的一个替代方法是连接2ch。 此配置中的2:1器件。

但这不是 P2P 解决方案。

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊

    MAX4528是一款独特的开关、TI 称之为交叉点开关。  在 TI.com 选择页面上、有一个配置滤波器、您可以在其中选择交叉点开关。   遗憾的是、我们没有 P2P 解决方案、但有些解决方案与 TS3A26746E 和 TS3DS10224非常接近。  

    您有一个使用2通道2:1器件的有效建议。  

     当 IN1/2 =逻辑低电平时 、COM1/2将进入 NC1/2  

    当 IN1/2 =逻辑高电平时、COM1/2将连接至 NO1/2

    将 NC1和 NO2以及 NO1和 NC2连接在一起将有效地创建一个交叉点开关。

    谢谢、

    Adam