This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3861:SN74CBTLV3861的 OE 引脚唤醒电流

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/731795/sn74cbtlv3861-oe-pin-leakeage-current-of-sn74cbtlv3861

器件型号:SN74CBTLV3861

大家好、团队、

您能帮我检查 OE 引脚的泄漏电流吗? 我们使用的 是10个 SN74CBTLV3861、所有 OE 引脚都连接在一起、通过一个10k 上拉至3.3V 电源轨、 我不确定它是否有足够的裕量。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    如果您使用10k Ω 电阻器上拉至3.3V、则需要避免该上拉电阻器上出现1V 压降、以确保您超出 VIH 阈值一定的裕度。 若要在该电阻器上获得1V 的压降、则意味着每个 OE 引脚将具有10uA 的泄漏电流。 通常、这些数字控制引脚泄漏大约为1uA、我认为您将其中的10个与单个上拉电阻器绑定在一起不会有任何问题。

    您认为系统中需要10个此类器件是什么?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adam:

    客户需要此部件来隔离具有外部 I/O 信号的 BMC、因此需要在一个板中安装如此多的器件。

    谢谢、

    安东尼