This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:如何计算路径上的总电容(无 CL)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/731583/cd74hc4052-how-to-calculate-total-capacitance-on-path-without-cl

器件型号:CD74HC4052

大家好:

如标题所示、如果 CL 为零、我认为总电容为 Ci (开关输入电容)+ Co (共模输出电容)

我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Charlie、

    CD74HC4052是一款无源 FET 开关,漏极(COM)和源极(AX)引脚上都有接地电容。 COM 引脚电容高于 Ax 电容、因为公共引脚将多个 FET 漏极连接到一个引脚、以创建8:1、4:1等配置。

    引脚和 FET 电容相对于接地并联、因此您可以将它们相加以获得总线总线总电容。

    请注意、有一些信号开关可测量总信号路径电容、并将其组合在一起测量、其中包括漏极和源极电容。

    谢谢、
    Adam