This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 CAN 总线应用的多路复用器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, CD4053B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/731083/mux-for-can-bus-application

主题中讨论的其他器件:CD4053B-Q1

您好、先生、

如果您有适合以下应用的 CAN 总线多路复用器、请提供帮助以建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    在图中、很难分辨要切换的数据通道和配置数量、因此 我将对下图进行解释:

    底部多路复用 器需要一个单通道2:1多路复用 器、该多路复用器将从 CAN1获取1位、从 J1708 Xcvr 获取1位、并选择哪个复用  器连接到 DB15连接器。

    中间多路复用器需要一个单通道1:1多路复用 器、该多路复用器将1位与 DB15连接器的 CAN1 Xcvr 隔离

    最需要 的多路复用器是将隔离1位的单通道1:1多路复用器   

    您能否确认您想要支持的电压和数据速率?  

    CAN1收发器

    电压= 12V

    数据速率 = 5Mbps

    J1708收发器

    电压= 12V

    数据速率= 10kbps

    TI.com 开关选择工具具有许多可支持5Mbps 器件的器件、但不包含许多支持12V 的器件。  如果您可以使用低电压、则有更多选项可用。  

    您对 CD4053B-Q1或 TMUX1511器件有何看法?  

    谢谢、

    Adam