This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:TS5MP646应用时钟方向

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/729136/ts5mp646-ts5mp646-application-clock-direction

器件型号:TS5MP646
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

您好,Adam,

 您认为 TS5MP646器件是无源开关。 因此,我对在这种情况下使用无源设备的理解是,没有其他输入 决定(已启用)输出。

根据我的理解,在另一种情况下,无源元件会降低信号质量,其中有源(缓冲器/驱动器)元件会重新调节并提高信号质量...因此我的问题很重要。 :

我想扩展 mipi 接口的"恢复"。 我相信25-30 cm 是 MIPI 的规格。 TS5MP646是否适合此类应用? 如果是,它支持哪些 PHY 规格:  

1.1、1.2等等   

对于0.4mm / 15mil 间距和0.23mm 直径的推荐焊盘尺寸, 迂回布线布线的厚度预期为 :3mil 或4mil? 如果我们发现了逃逸和风险阻抗不匹配问题,则信号质量或使迹线与焊球保持一致。 提前感谢

最好的,A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    TS5MP646器件是无源器件、因为它没有任何拉电流或灌电流能力。  如您所述、无源器件会降低信号质量、TS5MP646信号路径的寄生效应在数据表中说明。

    TSMP646器件是一款2:1开关、当您有一个 PHY 需要与多个位置通信时使用。  TS5MP646不会改善信号传输、您需要查找有源转接驱动器。  我已通知该团队以建议的形式作出回应。   

    TS5MP646器件将支持任何信号标准、但前提是其处于建议的带宽和电压范围内。  如需更多信息、请参阅此帖子。  我们还看到客户将此器件用于 LAN 交换协议和 UART 和 I2C 等低速协议。  

    在我们的第一组特征评定板中、我们使用了4mil 迹线、但制造商要求我们将新电路板的厚度增加到5mil。  我建议使用所需的布线宽度 、以您所需的成本从电路板制造商处获得所需的阻抗控制性能。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。。

    SN75DPHY440SS 似乎更适合应用。 PHY 是 DPHY 1.1... TI 是否有 DPHY 1.2/2.5 G?


    我期待您的团队能提供更多有关高级/预发布器件的建议或获取样片/数据表的信息。

    Thnx、Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam

    遗憾的是、目前我们没有 DPHY1.2/2.5G 器件。

    谢谢
    David