This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22366:当 Vcc = 0V 时、TS5A22366b 音频开关状态

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22366, TS5A22362, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/730213/ts5a22366-ts5a22366baudio-switch-status-when-vcc-0v

器件型号:TS5A22366
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS5A22364

您好!

关于 TS5A22366的应用方框图、 当器件中没有入站 Vcc 时、我需要对开关位置的状态进行一些验证。 在没有 Vcc 的情况下、CH1和 CH2上的开关是否都悬空? 当没有 Vcc 为器件加电时、是否定义了 NC1/2、NO1/2状态?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    未定义 Vcc = 0V 时 TS5A22366器件的状态。  

    为什么在系统关闭时需要定义的状态?  

    通过使用 TI.com 上的快速搜索工具 、您可以查找 Vcc = 0V 时处于高阻态的器件、以获得关断保护功能。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    客户项目的设计人员之一假设、如果开关成对运行、则默认状态为 NC、而另一个则不处于任何状态。

    如果未定义 Vcc=0V 状态、这意味着不会选择默认音频源? 是否有音频开关可根据您的上述建议进行推荐?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    您可以使用 TS5A22366在 控制逻辑引脚上使用弱上拉或下拉电阻器来设计系统中的默认状态、但此默认逻辑控制仅在电源电压有效时有效。  

    正如我在上面提到的、当 Vcc=0V 时、有很多高阻抗开关。  由于大多数客户希望在 Vcc = 0V 时保护其系统、 因此当 Vcc = 0V 时、我们没有任何低阻抗器件。  

    对于模拟音频信号、TS5A22366、TS5A22362和 TS5A22364是一个不错的选择、因为它们支持负电压信号、但没有一个具有断电保护功能。  

    对于数字音频信号、我们有许多具有断电保护功能的选项、您可以使用 TI.com 开关选择工具找到这些选项。

    谢谢、

    Adam