This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:关于 TS3A227E 应用问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/730100/ts3a227e-about-the-ts3a227e-application-questions

器件型号:TS3A227E

您好!  

我对智能 手机或 NB。中的 TS3A227E 应用有一些疑问

   插入不同的外部音频附件时、TS3A227E 如何布置其内部开关?

例如、插入了3极或4极耳机、它如何判断? 我无法从数据表中很好地理解?

在  智能手机或 NB 的 C 型连接器中使用 TS3A227E 时,如果通过转换电缆插入3.5mm 耳机,它能够检测并自动更改内部开关。 但是、如果直接插入具有 type c 接口的耳机、它如何工作?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    1) 1)请参阅此帖子和应用手册 音频插孔检测的工作原理。  其工作原理是专有的、但您可以在下面找到更多信息。

    2) 2) TS3A227E 将根据在 TIP 套筒/Ring2引脚上检测到的阻抗进行响应和配置。  这在很大程度上取决于 USB Type C 连接器上连接的引脚以及这些线路上的阻抗。  这是一个使用 USB type C 连接器后面的音频插孔开关的 TI 设计。

    谢谢、

    Adam